This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS40428:通过 Linux 中的 PMBus 访问 TPS40428

Guru**** 2390905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711315/linux-tps40428-access-tps40428-through-pmbus-in-linux

器件型号:TPS40428

工具/软件:Linux

您好!

在我们的定制电路板中、我们将 TPS40428用于 内核电压稳压器。  TPS40428 通过 PMBus 连接到处理器。 实际上、 从 TPS40428驱动的内核电压 为1.005V、但预计为1.025V。 如何  在 Linux 或 U-Boot 中通过 PMBus 重新配置 TPS40428。

提前感谢。

此致、

Avinash N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    PMBus 命令 MFR_SPECIFIC_04 (VREF_TRIM)可用于调整内部基准电压、从而调整 Vout。

    谢谢