This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133A-Q1:噪声测量

Guru**** 2382320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711402/tps62133a-q1-noise-measurements

器件型号:TPS62133A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62133

早上好、


我们已采用3个 TPS62133A 直流/直流转换器进行设计、以便从+12V 中生成3个+5V 电源、

一切看起来都很好、现在我正在执行一些噪声和纹波测量。 我注意到纹波的数量在很大程度上取决于负载。

负载较高时、与轻负载或无负载相比、纹波更低。 下图显示了无负载时的纹波(这是用于外部器件的+5V 电源)。 在这种情况下、我在非常低的频率(42ms)下获得59mV 的相对高纹波。 但是、这当然不是一个实际用途、因为使用此电源时通常会有一个负载。

当我施加1A 的(电阻式)负载时、纹波在大约1.3MHz 的频率下降至17mV (我认为是由于我们将 fsw 输入与转换器的电压输出相连。

当我测量其中一个 TPS62133转换器的纹波时、我甚至测量不到10mV 的极低纹波(示波器的最低分辨率)、因此看起来非常不错。

这是为 PCB 上的所有逻辑生成+5V 电压的转换器。

那么、我的问题是、这是否正常、纹波量取决于负载的大小是否正常? 当完全没有负载时、在输出端测量相对高纹波低频率(第一幅图)是否正常?

此外、负载为3A 时、温度相当高、但实际上这正是 Webench 所展示的。 在正常情况下、我们不使用此最大负载、但我们的客户可以将外部器件连接到此电源、直到最大电流为2.5A。 我必须对我们的最终设计进行一些修改(这只是我们的第一个原型设计、但看起来很好)、我想知道是否有一些方法可以对器件进行额外的冷却? 我已经插入了一些散热过孔、它们与器件下方的大型铜接地层相连。 也许我可以在其他层添加一些额外的覆铜区(我们使用6层)? 我没有找到适用于此类小型器件的散热器。

此致

Chris van der AAR

NTS 系统开发

荷兰埃因霍温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您看到的是正常运行。 轻负载时、该器件使用单个脉冲保持输出电压(数据表第9.3.2节、省电模式)。
    数据表中的图30显示了在较低输出电流下开关频率如何变低、图36显示了低输出电流下的波形(本示例中为10mA)。 如果您进一步降低负载、开关频率将进一步降低。 在本例中、开关频率为25Hz。 这种工作模式下的纹波基本上由输出滤波器定义、主要是输出端的电容。 如果增大电容、纹波应该会变小、只需确保保持在建议的输出电容值范围内(数据表表表表表3)。