This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:高电压运行时的可靠性

Guru**** 2615175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709292/tps7a47-reliability-at-high-voltage-operation

器件型号:TPS7A47

尊敬的先生

TPS7A4700在高压下工作时是否存在问题? 我们在26块电路板上使用了大约3681个此类器件、当其产生的输出电压低于大约8V 时、大多数情况下没有任何问题。 当它用于产生20.5V 电压时、我们在测试期间会遇到一些故障、并且非常尴尬地遇到一些现场故障。

同样、TPS7A4701在高电压下运行是否存在问题? 我们在7个电路板上使用了218个实例。 在一个用于产生24V 电压的电路板上、每个实例在测试过程中均出现故障。

请帮帮我。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您遇到了哪些故障?

    是否有足够的冷却? 热量是稳压器的最大敌人...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS7A4700的设计、特性和测试可在高达20.5V 的输出电压下工作、结温高达125 C。同样、TPS7A4701的设计、特性 经测试、可在高达125 C 的结温下以高达20.5V (如果使用 ANYOUT)或34V (如果使用外部电阻分压器)的输出电压运行

    为了帮助调试、您能否提供显示故障的原理图和范围? 您看到这些故障的温度是多少?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    请参阅随附的原理图。  23.8版本中未显示22uF 输入陶瓷电容器、该电容器安装在靠近输入的位置。 这由24.7V 稳压器供电、输出电流约为0.58A、因此功率耗散约为0.5W。 由于该器件安装在具有多个接地层且器件下方有多个通孔的电路板上、因此它几乎不会受到触摸的影响。 但此设计中的所有此器件实例必须至少更换一次(或多次)。  我没有连接示波器快照、因为这些都是良性的、没有高于/低于标称值的开关打开或关闭瞬态。 没有高温受到或感应、正在进行的操作。 下面显示的是20.5版本。 这是由25V 稳压器供电的、但输出电流非常小、小于10mA、因此功率耗散也很小、部件不会在环境温度以上发热。 同样、示波器激发都是良性的、没有过冲/欠冲。 这是偶尔失败的部件-为什么? 它可能会承受高达70°C 的电路板温度、但这似乎不是引起关注的原因、因为功耗如此低。 使能引脚由正常逻辑5V 电平供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    嗯、一切看起来都很好。 不过、我会使用更大的输入电容。 但我不认为这是原因。 这可能是焊接问题吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我不认为这是焊接问题、因为我们在同一电路板上使用了许多相同类型或相似封装的其他器件、没有任何问题、只有这些电压更高的器件才会发生故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否帮助我更好地了解您认为故障条件是什么? 您如何确定故障条件? LDO 是关闭、从不启动还是电压不正确?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障模式是缺少输出电压或极少的输出电压。 我尚未确定故障输出在启动时的范围、但当新输出出现故障时、我将这样做。