This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLC59108:CAN't 似乎完全控制 LED、可能导致损坏

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711239/linux-tlc59108-can-t-seem-to-control-leds-at-all-maybe-causing-damage

器件型号:TLC59108

工具/软件:Linux

我的设计失败了,  您能 不能为“重置”引脚提供一些建议。 此外,是否所有 OUT 引脚都必须连接到 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 RESET 引脚的信息、请参阅数据表中的9.3.4外部复位。

    如果不使用、输出引脚可保持悬空。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth