This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400Hz 交流输入整流器

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710835/400hz-ac-input-rectifier

大家好、

如何在整流器电路中为400Hz 交流输入选择二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    400Hz 整流器和50/60Hz 整流器中使用的整流器二极管之间没有真正的差异。
    在这两种情况下、使用的二极管通常都称为"标准恢复"类型。
    更重要的是能够指定二极管的反向电压额定值、最大 RMS 电流额定值和输入浪涌额定值。
    当这些值已知时、您可以转到目录或 DigiKey 网站、例如查看推荐器件的列表

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JohnGriffin 先生:
    感谢您的回复。

    我们测试了交流/直流转换器、该转换器具有 LISN+EMC 滤波器+整流器+直流/直流转换器。
    规格如下所示
    输入:115VAC,三相,星形,50Hz
    输出:24V、10A。
    使用50Hz 电源时、我们的模块在 EMI/EMC 测试实验室中消耗的电流约为1.3A。 这很好。

    现在采用相同的设置、在测试实验中、如果我将输入频率更改为400Hz、模块消耗的电流约为5A。
    我突然对该电流感到惊讶。 这样做的原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    您的 LISN+EMC 滤波器+D/DC 转换器具有连接 到安全接地端和交流输入线路的电容。

    该电容将导致电流从交流电源流出、电流将随着输入频率的增加而增加。 这称为无功电流、由于它与输入电压异相、因此不存在与电流增加相关的功率损耗。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John Griffin 先生:
    感谢您的宝贵答复。

    我可以在400Hz 应用中使用1N5408进行整流吗?
    我对"无功电流与输入电压异相"有一点困惑。 请澄清我的疑问。
    以及为什么没有与电流增加相关的功率损耗?