This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5958:具有高多路复用功能的64x64全色(R/G/B) LED 矩阵示例代码参考设计(TIDA-00161)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5958, TIDA-00161, TLC59581, TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710829/tlc5958-sample-code-of-64x64-full-color-r-g-b-led-matrix-with-high-multiplexing-reference-design-tida-00161

器件型号:TLC5958
主题中讨论的其他器件: TIDA-00161TLC5957

你(们)好,先生  

我们致力于 TLC5958 LED 设计、

您能否提供 具有高多路复用功能的64x64全色(R/G/B) LED 矩阵参考设计(   TIDA-00161)的示例代码?

谢谢~


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qin、

    本 TI 参考设计使用 Nova 控制器、因此没有示例代码:NovaLCT-Mars v4.2.6 CTM23.0/1。

    我们提供了一些 TLC59581示例代码供您参考:

    e2e.ti.com/.../8371.TLC59581-Sample-Code.zip

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kenn

    在多个菊花链设计基础上执行示例代码。
    我们的设计基于多菊花链(3xTLC5957)
    PS:我们找不到 TLC5957 baseon 菊花链设计的示例代码。TLC5958似乎与 TLC5957类似、
    因此、我们需要复制 TLC5958 (具有高多路复用功能的64x64全色(R/G/B) LED 矩阵参考设计)的代码。
    或者、您是否有任何 TLC5957 多菊花链设计示例代码?
    我们担心您发送的代码是基于单芯片设计而不是多菊花链的代码。

     


    请帮助我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qin、

    我们有 TLC5957示例代码、但它不是菊花链式代码:

    e2e.ti.com/.../TLC5957-LED-Matrix-Demo.zip

     您可以将其作为参考、因为它与3xTLC5957相当相似。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

     

    谢谢。

    此致、

    Kenneth