This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:8V 输出电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709193/lm53600-q1-8v-output-voltage

器件型号:LM53600-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM53600-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 LM53600-Q1用于8V 输出电压。 建议您与 IC 联系、以使用超出推荐范围的器件。 这种使用是否存在任何问题?

 -条件-
 VIN=15V
 Vout=8V
 Iout=8V
 展频选项

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    让我联系该部件的应用专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、

    LM53600-Q1的可调版本能够输出8V 电压。我们建议使用8.2或10uH 电感器、具体取决于输出电流。 此外、至少40uF 的输出电容、首选60uF。 请注意、频率折返将在大约20V 的输入电压下开始、因为该器件的频率折返与导通时间无关。 请参阅 LM53600-Q1数据表应用部分中的5V 输出示例曲线。

    如果您需要更确切的建议、请发布所需的输出电流和阶跃负载响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    让我确认一件事。 我认为频率折返将由于最短导通时间而开始。 根据数据表中的图21、导通时间大约为100nsec。 因此、我假设即使输入电压为36V、IC 也不会进入频率折返。 这是我的理解是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo-San

    此 IC 使用感应输入电压的电路来控制频率折返。 它将在与数据表中的5V 电路相同的输入电压下折叠频率。 此 IC 的实际最短导通时间小于70ns。 该 IC 使用的输入电压控制折返方案允许 IC 即使在折返时也以电流模式控制运行。