This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压解决方案

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709029/boost-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61021A

Vin=2.0V~3.3V,Vout=3.3V,Ioutmax=0.35~0.5A,和 低成本,您可以  向我推荐解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 E2E 用户

    我建议在这个输入/输出条件下使用 TPS61021A。 您可以参阅其数据表和 EVM 用户指南来设计电源解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS613221A 比 TPS61021A 便宜、TPS613221A 可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    TPS61322A 的最大输出电流为300mA。 不确定此电流是否可接受。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 数据表中、TPS613221A 为3.3V/1.2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    这不是输出电流、而是输入峰值电流(或电感器峰值电流)。 对于升压转换器、输入电流始终低于输出电压。 数据表第12页中的公式(1)建议了计算输出电流的方法。