This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210 BP 和 GDRV 问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711167/tps40210-tps40210-bp-and-gdrv-question

器件型号:TPS40210

您好、TI、

我们使用从12VDC 升压到40VDC 的 TPS40210设计原理图、但输出没有48VDC、仅输入电压通过二极管输出。

移除 Q900开关 FET 并测量 R901和 C908
A) BP 引脚上的12VDC
b) R901始终为高电平11VDC、不进行开关

我想40210已经损坏了、但我不知道什么部件会导致40210损坏? 你可以向我提供你的建议吗? 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    支持此设备的专家已外出。 他将在本周回来。