This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53641:数据表查询

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710812/tps53641-datasheet-queries

器件型号:TPS53641

SCLK、SDIO、ALERT 引脚的 VOH (最大值)、IOL (最大值)和引脚电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、VOH 定义为可识别为高电平的最小电压、即0.65V。 IOL 可根据上拉电压和数据表中定义的电阻(最小4欧姆)进行估算。 引脚+焊盘电容被定义为最大9pF