This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92611-Q1:并联 CC 驱动器、对 FAULT 与 DIAGGEN 的阐述

Guru**** 2612575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710677/tps92611-q1-cc-drivers-in-parallel-clarification-on-fault-vs-diagen

器件型号:TPS92611-Q1

我使用 tps92611 IC 来驱动 LED 灯串、是否可以使用两个并联的 IC 输出使 LED 灯串的电流加倍/两个不同的亮度? 这是否需要二极管? 是否需要主动负载共享?

此外、在 FAULT 与 DIAGGEN 引脚上我不清楚、我想使用 FAULT 引脚监控输出 LED 是否存在断路和短路、是否可以将 DIAGGEN 单独用于此功能、或者是否需要 R1+R2? 数据表让我对这个主题感到困惑、DIAGGEN 电阻分压器是否仅用于更仔细地监控故障总线的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexandrov、

    您是否意味着将两个输入和输出连接在一起并使用 EN 引脚实现两个不同的亮度? 如果是、则无需二极管。 但是、如果您使用两个不同的输入、对于未使用的器件、请确保 VOUT 必须小于 Vin+0.3V。

    对于 DIAGGEN 引脚、通过电阻分压器从电源连接、用于在输入电压较低且器件在低压降模式下工作时禁用开路检测。 当电源电压高于电阻分压器设置的阈值时、将启用开路检测。 对于短路检测、它始终处于活动状态。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、是的、我将把两个连接到同一个输入、两个连接到同一个输出、并驱动 EN 引脚以实现两个不同的亮度。

    因此、如果我只需要开路和短路检测、我可以让 DIAGGEN 引脚保持独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIAGGEN 引脚必须连接高电平才能启用开路检测。