This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 至+12v 升压电路 t

Guru**** 2613335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710868/5v-to-12v-boost-circuit-t

您好 E2E。

对于 TI 组件 MC34063ADR -根据:  

数据表第8页中描述的5V 至+12v 升压电路

数据表第9页所述的5V 至-12v 升压电路

可从输出驱动的稳态连续电流[Max]是多少?

BR

GIL Schloss

晶圆 LLC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gil Schloss、您好、

    我认为您在错误的论坛上发帖。

    此论坛适用于交流/直流和隔离式直流/直流应用。

    您要询问的器件适用于非隔离式直流/直流应用。

    我是否可以建议您在正确的论坛中重新发布您的问题? 这样、它将被发送给正确的人。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gil Schloss

    在设计过程表中、有一个用于计算 IPK (开关)的公式。 将 IPK 设置为1.5A、可计算出最大输出电流。

    如果使用外部 MOSFET、输出电流可能更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joe。