This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流电源建议

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711056/ac-dc-power-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC28610PMP5725

您好,

对于输入电压 AC :700V、输出电压=12V 应用,是否有任何推荐的反激式器件或解决方案? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户5102208:

    感谢您关注 TI。 根据您的输入电压范围和最大输出功率、UCC28610可能是理想的选择。 PMP5725可能是您感兴趣的参考设计。 这是一种200V 至1000V 输入、50W 输出反激式设计:

    此致、

    本·洛夫