This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:充电器 DSEL 与 USB-C 音频附件模式兼容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, BQ25890H, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707174/bq25890h-charger-dsel-compatibility-with-usb-c-audio-accessory-mode

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:TS3USB221BQ25890BQ25895

我有一个工作设计、其中 使用了 BQ25890H 充电器、 前端有一个 TS3USB221开关 我想增加对 USB-C 音频的支持(http://www.ti.com/tool/TIDA-00565 )、这将要求我在 DP/DM 路径中使用另一个开关、或三端口开关。  不过、我担心尝试这样做会使 BQ258900的充电器检测性能降低。  您对此有什么指导吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设计合适、则可以正常工作。 关键是、在 D+/D-线路连接到 bq25890H 后的前3秒内、任何其他器件都不应干扰 D+/D-线路。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    BQ25895 USB 检测有助于找到 USB 端口、非标准适配器和 DCP 的电流能力。 检测在出现 VBUS 且适配器具有固定电压(而非 HVDCP)后的第一个1秒内完成。 检测完成后、BQ25890H D+D-将为高阻态。 如果处理器在第一秒内能够达到高 Z DP/DM、则 BQ25890H DP/DM 可通过每条线路上的200 Ω 或以下电阻连接至 DP/DM 总线。

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们已经有一段时间没有收到您的回复。 您的问题被视为已解决并已结束。 谢谢!