This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B-Q1:给定输入(PWM)、无输出波形

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709649/lm5109b-q1-given-input-pwm-no-output-waveform

器件型号:LM5109B-Q1

测试电路时、客户发现当 HI (PIN2)和 LI (pin3) 具有 PWM 输入信号时、TP161 (引脚 HO)和 TP149 (引脚 LO)上没有波形。 当他将引脚 HI 设定为一个低电平一段时间时、在引脚 HO 上的电压被测量为大约3V。 其中、实际测试中的 C22 为100nF。

请帮您解决问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    感谢您关注 LM5109B-Q1! 当 LI =低电平且 LI =高电平时(全部在 HI =低电平时)、您能否测量 VDD-VSS 电压? 同时测量 LI =高电平且 HI =低电平时 HB - HS 的电压。 只要 VDD - VSS > UVLO 阈值且 LI >逻辑电平阈值、LO 引脚就应开启。

    此致、
    将要执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、故障是客户前端电源的问题。
    非常感谢!