This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:分流 FET 调光

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710297/tps92518-shunt-fet-dimming

器件型号:TPS92518

尊敬的先生:

感谢 您的支持。  

我曾与客户讨论 过使用 TPS92518实现0.1%调光目标的问题。

抱歉、我对分流 FET 调光了解不多。

请允许我回答以下基本问题。

我还附加了 PPT 文件。

 

Q1 什么是分流 FET 调光

分流 FET 调光意味着直流/直流转换器输出电流 Iout 相同、但会改变 ILED 与 Ishunt 的比率。

因此、如果调光 仅基于 FET 调光、则当 ILED 较小时、大电流将流经分流 FET。

…是这样吗?

 

Q2 如何结合使用 PWMdimm/并联 FET 调光并降低功耗

 

 为了降低功耗、我认为需要使用更小的 Iout。

我能否实现 PWM 调光和并联 FET 调光的组合,如下所示? (我附上 PPT 文件)

 * PWM 调光的 PWMx 频率设置为500Hz。

 *如果占空比 大于1%,则 PWM 调光可用。 分流 FET 关断。

 *如果占空比小于1%,则 MCU 控制并联 FET 开/关(#),但 PWMx 占空比保持 直流/直流转换器的1%占空比。

 *分流 FET 开/关应与 PWMx 调光控制脉冲同步。

 *并联 FET 开/关频率应为 1MHz,即 x20应高于50kHz (1%= 500Hz/100),以确保精度。

 

请您向我提供您的意见吗?

 

Q3 LEDx_MAXOFF

如何选择 LEDx_MAXOFF?   

EVM 的默认值"255"应该是"可以"吗?

我不清楚  数据表中的说明 LEDx_MAXX 关闭"优化"。

 

Q4 振铃/保护、以防分流 FET 调光

如果是上述组合,我认为分流 FET 的电 流最高为10mA。

即使有必要使用 钳位二极管, 也应移除 C21

EVM 用户指南 P9~P10说明中的 R17应为10K?  

以下说明(数据表 p16 8.3.3.1)仅用于分流 FET 调光

 

 

===

8.3.3.1输出振铃和 TPS92518保护

在并联调光期间、由于 PCB 和、通道输出可能会发生振铃

器件寄生电容和电感。 这应该作为设计过程的一部分进行检查。

如果振铃接近任何引脚的绝对最大值、则必须在设计中添加钳位二极管。

将二极管阳极连接到 VLEDx 的输出端、将阴极连接到输入电压。

如果在启用输出时连接或移除 LED 负载、也必须使用此保护

 

====

感谢 您的支持。

此致

 

e2e.ti.com/.../TPS92518_5F00_shunt_5F00_FET_5F00_dimming_5F00_.pptx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    您想将分流 FET 与启用调光相结合、还是只使用分流 FET?

    1) 1)分流 FET 调光通过 MOSFET 绕过 LED。 当 MOSFET 导通时、流经它的电流与流入 LED 的电流相同。 需要正确设置 Toffmax 才能确保其精确。 分流 FET 用作开关、因此 MOSFET 分流时的功率损耗较低。 电流保持高电平、因此当分流 FET 关断时、它可以快速返回 LED。 这使得它的响应速度快得多、而无需使电感器电流斜升。 输出电容需要为零或一个低值、因为它将变成分流 FET 的开关损耗。

    2) 2)这不是必需的。 由于导通损耗和一些开关损耗、功率损耗会稍高、但在分流时、MOSFET 上的电压很可能小于100mV、具体取决于 LED 电流和所选的 MOSFET。 您可以同时执行分流 FET 和启用调光、但这并不是必需的。 如果两者都使用并同步、则它们希望频率相同。 以1MHz 的频率运行分流 FET 会使其失去精度。 您只需切换至分流 FET 即可、无需启用调光。

    3) 3) Maxoff 可通过续流二极管的正向电压和 MOSFET 两端的压降进行计算。 设置为255是最安全的、因为电流不能耗尽、但计算应如数据表中所示。

    4) 4)他们可能需要这个钳位。 它还在 LED 灯串打开时保护 TPS92518。 是的、它显示了10K 时的 R17和220pF 时的 C17、C18。 8.3.3显示了 MAXOFF 的计算结果、0.7是续流二极管的正向电压、用于:"我不知道数据表中的说明 LEDx_MAXX 关闭"优化"。"

    当分流 FET 长时间导通时、MAXOFF 非常重要。 在测试时可以进行微调、尽管它们必须考虑工作温度、因为续流二极管的 Vf 会随着温度的升高而降低。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    非常感谢您的快速回答!!!

    我一直不理解...

    那么 ,下面是我现在的理解,但 它是正确的吗? (请参阅随附的 PPT)

    我将要求客户使用分流 FET。

    1) 1) PWMx 和 分流器 FET 控制信号的频率相同、但反相。

    2) 2)分流 FET 导通期间的电感器电流频率 取决于 LEDx_MAXOFF。

    3) 3)如果 LEDx_MAXOFF 未进行优化、纹波将变大。

    此致

      

    e2e.ti.com/.../TPS92518_5F00_shunt_5F00_FET_5F00_dimming2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    1) 是、启用 IC PWM 上的高电平、分流 FET 上的高电平将使输出短路

    2) 2) 是的、差不多、但需要选择它来尝试保持纹波不变。  如果分流 FET 长时间导通、这一点非常重要。

    3) 3) 如果未优化 LEDx_Maxoff、则可能会发生一些情况。  平均电流将不同于分流 FET 关断时的电流、可能更高或更低、在极端情况下、如果 Maxoff 太小、由于 TPS92518的最短导通时间、电感器电流可能会开始上升。  在更高的开关频率下、这成为一个更大的问题。

    当您进行并联 FET 调光时、无需使用启用 PWM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwins-San
    感谢您的回答。 我将进行更多调查。