This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:加电序列

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705985/tps65150-power-up-sequence

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS65105

大家好、团队、

您能不能帮助我满足随附文件中所示的使用 TPS65150 IC 的10.1" LCD 的时序要求。

此致、

Nishmitha

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishmitha、您好!

    我还根据您之前的查询查看了该器件。 但这没有 TPS65105与 LDO 控制器一起使用的第四个电源轨(DVDD)。 您的系统是否 会单独提供 DVDD? 如果三个电压轨适合您的应用、那么让我来看看该器件的时序、我会回来的。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    感谢您的回复。
    DVDD 将从外部提供。
    是的、三个电压轨将适用于我的应用。

    此致、
    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!

    我查看了 TPS65150电源定序和 LCD 面板时序图、下面是我可以推测的结果。

    T1 --与 TPS65150无关,因为 DVDD 将由您的系统提供
    T2和 T3 --独立于 TPS65150,因为您的系统将为 TPS65150提供输入电压,并且应该对其进行计时,以便在 DVDD 稳定至少20ms 之前不为 TPS65150提供电源。
    T4和 T5 --选择值非常小的 Cdly1 (如10pF)和~47nF 的 Cdly2,为 T5提供~11ms 的延迟。 有关计算延迟时间的更多详细信息、请参阅数据表第17页的第7.3.4节。
    T6 --独立于 TPS65150,因为视频输出将由 TCON/您的系统控制。
    T7 & T8 & T9 & T10 --独立于 TPS65150,因为 TPS65150的输入电源和 DVDD 电源将由您的系统控制。
    T11 --我不知道这次是什么,因为我在时序图中找不到它。
    T12和 T13 --独立于 TPS65150,将由背光控制器控制。

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您在时序方面的帮助。

    对于以下电压、我还有一个有关输入电流的查询:

     VIN=3.3V

    VIN=5V

    此致、

    Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!
    输入电流的大小取决于升压转换器的输出电压、电荷泵和负载电流。 基本而言,它是功率转换,但会有一些损耗,因此输入功率(VIN*IIN)=输出功率/效率。 通常、转换比(Vout/Vin)越低、效率就越高。 因此、与5V 相比、3.3V 时 Iin 将更高、但它的大小将取决于每个输出的 VVS、VGL 和 VGH 输出电压和负载电流。 请查看数据表中的图18、19和20、其中显示了各种输入电压、输出电压和负载电流水平下的升压效率。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢你的答复。

    因此、在公式或中、升压转换器输出必须考虑 Iin

    我必须计算 VGH、VGL、VCOM 的电流、并合并计算出的电流、并将其视为5V 输入的输入电流。

    此致、

    Nishmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!
    由于升压输出通过 SUP 引脚为正电荷泵、负电荷泵和 VCOM 供电、因此您必须将升压输出电流视为流入 SUP 引脚的电流与升压输出上的任何其他负载之和、并相应地计算 Iin。 作为粗略估算(由于数据表中没有电荷泵的效率信息)、我建议考虑电荷泵功率转换效率为70%。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    感谢你的帮助。

    我还有一个有关计时设置的查询。
    1) 1)是否可以在 VGL 之前实现 VGH 电压。
    2) 2)是否可以将 DLYI 引脚延迟设置为0ms 以同时实现 AVDD 和 VGH。 如果可能、可能的连接类 DLY1是什么。

    谢谢、此致、
    Nishmitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishmitha、您好!
    无法在 VGL 之前实现 VGH、因为在 VGL 有效之前 VGH 不会启动。
    DLY1延迟介于 AVDD 有效和 VGL 启动时之间。 因此 DLY1不控制 AVDD 和 VGH 之间的延迟。 如上所述、在 VGL 有效之前、VGH 不会启动。

    此致、
    辽卡特