This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:如果 VIN 高于所需的 VOUT、会发生什么情况?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS55340-Q1, TPS61253A, TPS63070, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710363/tps43060-what-will-happen-if-vin-is-higher-than-the-desired-vout

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: TPS55340-Q1TPS61253ATPS63070TPS55340

我看到 TPS43060不支持高侧 MOSFET 的100%占空比、如果 VIN 高于所需的 VOUT、会发生什么情况?

我认为、与可支持100%占空比的器件不同的是、该器件可通过高侧开关(VOUT=VIN)将 VIN 旁路至 VOUT、TPS43060的 VOUT 将始终略高于 VIN、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boqian、

    当 VIN 高于 VOUT 时、同步 FET 将关闭、体二极管导通。 VIN 可能略高于 Vout (体二极管压降)。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    谢谢、我只是没有仔细阅读数据表、尤其是"8.4.2直通(VIN > VOUT)"一章。
    顺便说一下、如果 VIN 大于 VOUT、我能否在外部连接一个与同步 FET 并联的强大肖特基二极管?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、又是 Youhao、
    当 VIN>VOUT 时、这两个升压转换器/控制器是否支持直通?
    TPS611781 (同步整流)和 TPS55340-Q1 (非同步)
    我看到一些器件的数据表明确表示支持直通、例如 TPS61253A。
    但是、上面两个器件的数据表没有显示。 我知道数据表可能会隐式显示、但我无法确定它...

    我的输入电压将比我的输出高或低一倍、例如3.4~14V、输出3.8V。 我找不到合适的降压/升压转换器(TPS63070很好、但在低输入电压期间无法支持系统的最大电流(GSM PA 2.3A 脉冲))。 因此、我现在正在考虑预升压+降压、就像在汽车启停条件下推荐的那样。 但是、我希望器件能够支持直通功能、从而更大限度地提高系统效率。 因此、这就是我提出这个问题的原因。
    顺便说一下、如果没有适合我的应用的预升压转换器、我的最后希望将是 SEPIC 拓扑。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boqian、

    当我们通过时、我们指的是同步升压、其同步 FET 在100%占空比上打开以传递输入电压。 因此、TPS55340不适用。 在这种情况下、LM611781与 TPS43060类似。

    我们有一个升压控制器 LM25122、支持旁路(同步 FET 的100%占空比)。 您可以看看它。

    谢谢、
    Youhao