This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:如何设计隔离型反激式

Guru**** 2612595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708978/lm3478-how-to-design-isolated-flyback

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好

我的客户正在尝试使用 LM3478设计隔离型反激式器件。

但只有 LM3481参考设计。

请查看随附的文件、了解12V 输入上的电路以及20V 和8V 输出

问题

1) 1) 从两个输出功率中获取反馈的好处在哪里?

2) 2)由于 LM3478和 LM3481上的引脚配置不同、我应该如何处理反馈连接?

谢谢。

e2e.ti.com/.../Schematic-review.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike

    支持此设备的专家已外出。 他将于本周返回办公室。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    应用手册 介绍了如何将 LM3478设计为反激式器件。  

    1) 1) 从两个输出功率中获取反馈的好处在哪里?

    当负载不平衡时、在两个输出之间分离反馈有助于使两个输出电压都更接近目标。 例如、如果一个电源轨接近无负载、而另一个电源轨负载重、则轻负载电源轨将保持接近目标输出电压。  

    2) 2) 由于 LM3478 和  LM3481上的引脚配置 不同、我应该如何处理反馈连接?

    我不确定我是否关注这里。 两个器件上都有一个 FB 引脚。 FB 引脚应接地。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike

    我们结束了该问题、因为没有进一步的反馈。 让我们再提出一个问题。 如果您回复、帖子将再次打开。