This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:在 EVM 上重现"纹波抑制"

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A-337N-EVM, LM137, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710740/lm317a-reproduce-ripple-rejection-on-evm

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件: LM137LM317

团队、

您能帮助回答以下问题吗?

我们将使用您的评估板 LM317A-337N-EVM 来测试纹波抑制。
我们希望再现 LM137数据表中的纹波抑制数据(图9页):纹波抑制与电压输出间的关系。

该评估板的输入和输出电容(LM317A-337N-EVM 原理图上的 C2和 C4)为22uF。 您能否确认测试期间使用的输入和输出电容值相同? 如果该值不同、您能为我们提供正确的值吗?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    LM317最初由 National Semiconductor 于20多年前发布。 遗憾的是、Cout 的确切条件在转换过程中丢失了。

    请注意、我们不使用输入电容器测量 PSRR。 我们通过使用功率放大器在 LDO 的直流输入上添加一个小正弦波来测量 PSRR。 输入电容器将减小输入信号、并可能导致功率放大器出现稳定性问题。

    非常尊重、
    Ryan