This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:设备出现故障

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706932/lt1054-the-device-is-failed

器件型号:LT1054

可能涉及的人员、  

我使用 LT1054IP 将+12V 转换为-12V。  12V/-12V 用于运算放大器的电源。  我测量-12V 电路中的电流,电流为14mA。  有时 LT1054会发生故障、电压将为0.X V。 我认为 LT1054的输出电流足以满足我的负载电流(14mA)。  你能给我一些建议吗? 随附的文件 是我的电路。  谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来是正确的。 您选择了哪种类型的电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    照片是我的实际 PCB。  电容器如上所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LT10454发生故障后、是否有任何外部电容器也发生故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器的外观正常。 我更换另一个 LT1054、电压正常(-12)。 因此、我认为只有 LT1054失败了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能给我一些建议吗?  导致 LT1054失败的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经研究过这一情况,到目前为止,我们不能弄清楚到底到底是什么真正的错误。 这是一次失败、还是您一直遇到相同的问题? 多久一次? 您的14mA 负载电流是否始终恒定、在运行期间、它可能会发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源板是我的新设计。 我们使用了100~200 μ m 的电源板、LT1054的大约10个板出现故障。 我认为负载电流14mA 是恒定的。 如果我添加一个串行电阻器来限制可能的过载电流、您认为怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ccKevin:

    添加限流电阻器似乎是一个好主意。 请在输出电容器和您的负载之间添加电容器。

    谢谢、
    Youhao Xi