This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:压降运行中的负载瞬态响应和线路瞬态响应

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710698/tlv704-load-transient-response-and-line-transient-response-in-dropout-operation

器件型号:TLV704

降级器、

您能否帮助提供压降运行模式下的负载暂态响应(Vin 5V、Vout 5V)和输入暂态响应(Vin 4V~6V、Vout 5V、Iout 50mA)曲线、例如 Vin 5V 至 Vout 5V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    在压降时、导通器件处于线性运行区域、输入到输出电阻是 PMOS 导通 FET 的 Rdson。 因此、当 LDO 在压降时的工作方式与电阻器类似时、输出电压将随 Iout 的增大和减小。

    Vout 也将直接随 Vin 的任何降低而变化。 这同样是因为 Vout 等于 Vin - Vdo。

    当输入电压超过5.4V (50mA 时、输出电压+ Vdo 典型值)时、输出将暂时过冲5V。当输入电压低于5.4V 时、误差放大器将 PMOS 的栅极导通 FET 驱动至其负电源轨(GND)、以便 FET 完全导通。 当输出达到调节点(应用中为5V)时、误差放大器必须从负电源轨过渡、这需要时间。 在此转换期间、输出将继续上升、从而导致过冲。 过冲的幅度将取决于输入暂态的压摆率和输出电容的大小。

    较慢的压摆率允许 LDO 有更多的时间对高于稳压电压的 Vout 做出反应。 额外的输出电容将减小过冲幅度、但会随着电容器的充电和放电而延长持续时间。

    非常尊重、
    Ryan