This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:Cin 要求说明

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710983/lmz31710-cin-requirement-clarification

器件型号:LMZ31710

大家好、团队、

我想知道是否可以对 LMZ31710的 Cin 要求进行一些澄清。


44uF 是指施加直流偏置、容差和温度影响后的最小值、即最坏情况下的最小值吗?  或者,我应该将其读作:“至少使用两个22uF、1210、25V。”  

 当我查看评估板原理图时、使用了3x22uF、这似乎符合表面44uF 的要求。

 

 但是,在12V 电压下,22uF 电容器可从 Murata 的数据降低至9uF (参见下文)。  总共27uF,不包括温度和容差影响,因此远低于44uF。

   

那么、作为最小 Cin、我真正需要什么呢?  如果仅使用陶瓷电容器、最小电容是否为44uF?  如果我并联一个大容量电容器(非陶瓷)、这是否降低了44uF 的要求?  注7似乎意味着仍需要44uF、但评估板似乎支持不需要44uF。


这对于我的客户至关重要、因为他们处于非常受区域/体积限制的应用中、并且不希望毫无必要地过度设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    建议使用44uF 陶瓷电容值是一个标称值、不考虑降额。 如您所述、最小 Cin 值应读为"使用至少两个22uF、1210、25V"。

    此致、
    Jimmy