This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:低测量效率

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM27403, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710578/lm25085-low-measured-efficiency

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件: LM27403LM25145

大家好、我们 在其中一个设计中将 LM25085用于3p3电源、峰值效率大约为86%、我希望做得更好。  这是设计的测量效率:

这就是它的实现方式:

X 位于测试点上方、因此它们不会包含在导出的 BOM 中、  

以前使用此控制器的设计已经测量了低90%范围内的效率、对于如何将此设计置于相同范围内有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12V 输入中有100uF 的大容量电容、未在原理图片段中显示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您是否使用了 Webench 建议的确切组件?  如果不是、您从哪些部件转移过来?  您是否选择了建议的开关频率 Webench?

    如果您实施了 Webench 建议的内容、电源是否稳定?  请检查开关节点。  开关电压是否是周期性的、您是否能够轻松触发它上的示波器?

    希望这对您有所帮助?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压11.5 -13V
    标称输出电压3.3V
    最大输出电流7A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以前的设计是
    输入电压11.5-13V
    输出电流为5A
    输出电压3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先前设计:

    D8-STPS340UF

    Q2=FDC602PCT-ND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是按照 Webench 建议实施的、唯一的替代器件是 D4和 L3、这两个器件都来自 webench 替代产品、在 webench 仿真中看起来不错。 在工作台上进行测试时、电路本身以及负载瞬变期间均保持稳定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我假设 L3和 D4的新值反映在上面的效率曲线中? 请确认吗?

    如果为真、您能否为我提供 Webench BOM 以便我可以在满载时手动检查效率。

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是从 Webench 导出的 BOM。 图表中的电感值反映了电路的2次迭代。 标记为2.7uH 的电路是附带了 BOM 的电路、15uH 曲线将 L3替换为 SER2915-153、并将 R17、C17、C29和 R20的值更改为其 webench 建议的值。

    e2e.ti.com/.../BOM_5F00_1067547_5F00_9.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、

    请确认您使用了电路板上随附的 BOM 中的器件型号吗?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您是和我运行了一些手动计算、假设开关节点上的上升和下降时间为~20ns。 满负载时、效率约为88%。 再次仔细查看图、看起来您只是几个要点。

    如果您希望在满载时将效率提高到接近90%、我建议您考虑使用同步降压转换器、因为大多数损耗都在二极管中、其次是高侧 FET。

    如果您希望改善所拥有的设备、可以考虑降低开关频率、但只需提高一两个点。

    在将当前设计与之前设计进行比较时、还需要注意的是电流越来越大、Vout 也更小、这会降低效率、因为二极管会在较高电流下长时间导通。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会对开关频率造成混乱、并承受损耗。 如果我决定使用同步降压、您是否有推荐器件? 我们一直在使用 LM25085、因为我们在其他地方使用它、它简化了库存。 如果市场供应时间长、则我们的唯一优先标准是市场供应时间长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我假设您的最大输入电压远高于12V? 如果是、请考虑 LM25145 (42V 最大输入电压)。 如果最大输入电压低于20V、请考虑 LM27403。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大输入电压为13V。 我将介绍 LM27403。 谢谢你