This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:在 BQ34110中设置寄存器需要帮助

Guru**** 2613925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708475/bq34110-need-help-setting-the-registers-in-bq34110

器件型号:BQ34110

您好、支持团队

我的客户正在使用此 电池的客户版本  

他们在 bq34110中要求帮助设置寄存器。 电池 A LiFePO4采用4S9P 设置、但形状不同、最大充电电流为10A。

我们是否有这样的设置? 或者是否有与该电池供应商合作的经验?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    该器件应能够满足这些要求。 我们可以帮助选择寄存器设置、但许多设置取决于其系统的需求。 例如、需要为警报引脚配置电压阈值、并且应根据最小系统电压要求考虑裕度。 此外、他们是否可以访问各个电池的规格(最小/最大电压、典型容量、制造商和型号)?
    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢、
    Matt