This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C:热插拔条件下锁存

Guru**** 2770685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711017/lm4041c-latch-on-in-hotswap-conditions

器件型号:LM4041C

您好、E2E、

我代表客户发布。  热插拔电压时、该器件将锁定且不会关闭。  如果正常上电、它工作正常。  您以前是否见过这种行为?  热插拔电压为24V、但有一个 zenar 二极管应将所有电压保持在6.8V。  然后有一个2.2k Ω 电阻器来减少上面的电流。   

我有原理图和示波器照片、因此请联系我、我会将其发送给您。

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我更愿意通过电子邮件发送客户原理图和示波器截图。 让我们离线。

    -Marcoo