This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:关于电流波形

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707698/tps650250-about-current-waveform

器件型号:TPS650250

e2e.ti.com/.../TPS650250-current-waveform-of-DCDC1.pdfHi的相关信息、

 

有关 TPS650250的电流波形。

您能否确认附加的详细信息文件。

 

(问题)

1、当电压上升时、电流达到大约最大输出电流值。

    之后、电流值下降。

    是这样吗?

 2、 如果不正确、您能否告诉原因以及如何解决?

 

我认为软启动不起作用。

这是因为从电压输入到 Vbat 到访问使能引脚的时间很长吗?

 

请给我一些建议吗?

 

此致、

Gk110

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DCDC1转换器上的负载是多少? 在您的测试中、它为什么供电?

    您的输入和输出电容器的器件型号是什么? 数据表显示10uF 和22uF、但额定电压也很重要。

    软启动时间为750uS、从5%到95%的输出电压、如 TPS650250数据表的第8页所示(TSS、软启动斜坡时间)。 从示波器屏幕截图中可以看出、斜坡时间是正确的、但在此期间负载非常重。 测得的负载(1.58A)绝不会超过 DCDC1的最大电流(1.6A)、这同样是可以接受的。

    对我来说、没有问题、如果不了解系统(负载、启用负载时序、电容器器件型号)、我将无法提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berner-San

     

    感谢您的回复提示。

     

    > DCDC1转换器上的负载是多少?

     

    -->负载是 FPGA 和逻辑 IC 的 Vcco。

     

    我知道这不是问题、因为电流永远不会超过 DCDC1的最大电流(1.6A)。

     

    不过,我想问一下 TPS650250的软启动问题。

    我认为软启动的作用是防止电流急剧上升。

    但这一时间并不是阻止的。

     

    我的理解是错误的吗?

     

    请回答吗?

     

    此致、

     

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动的目的是防止流过大、从而导致输出电压下降和/或过冲以响应负载。

    此外、软启动将防止 FET 出现正向电流限制(ILIMF)、这将导致直流/直流转换器关闭并重新启动。 如果转换器在开通时达到 ILIMF 值、则可能会陷入无限循环。

    此 e2e 博客文章从较高层面上介绍了软启动:  

    "电流急剧上升"一词是相对的。 但是、"输出电压稳定单调上升"和"ILIMF "规格是绝对的。 您始终希望看到"输出电压稳定单调上升"、并且您不希望看到电流超过 ILIMF、对于 TPS650250、该值为1.75A (最小值)。 由于满足这两个条件并且直流/直流转换器不会意外关断、因此软启动功能正常工作。

    我需要查看您的原理图和 BOM 以具体了解您的系统中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berner-San

    我从我们的客户那里获得了其他信息。

    请参阅随附的文件、了解电路的详细信息吗?

    他们 想 知道为什么会发生这种现象。

    请您解释原因吗?

    此致、

    Gk110

    e2e.ti.com/.../TPS650250-current-waveform-of-DCDC1-rev2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gk110、

    在您的 PDF 中,它显示“r1,r2 --不连接”

    DEFDCDC1引脚是如何端接的? 它应直接连接到 VCC (该 VCC 应与 VBAT 或主 VIN 相同)。

    这就是我们要求客户提供原理图的原因。 它与数据表中显示的示例原理图不同。 所有这些差异都很重要、如果不共享客户的原理图、我看不到差异。

    此外、器件型号 GRM188B31A106ME69D 不会显示在任何分销商网站(Mouser、DigiKey 等)上。 如果我找不到电容器、我就无法验证其规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berner-San

    首先、很抱歉、我弄错了 R1、R2。

    正确方法如下。

    R1、R2未实现。
    我请求分享客户的原理图。
    收到后、我会尽快分享。

    此外、GRM188B31A106ME69D 是 Murata 的电容器。
    请查看以下网站。

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gk110-SAN、

    我已经在 EVM 的实验中对此进行了测试、我可以重新生成与客户的示波器快照非常相似的结果。  

    当电压开始斜升时、立即施加1.05A 的负载。 在预期的750us 软启动时间内、电压始终从所需输出的0%上升到100%、并且电压绝不会崩溃、因为从未超过最大电流。

    我的结论是,这种行为是预料之中的,不会引起任何问题。  

    CH1 = VIN、Ch2 = VDCDC1、CH4 = IDCDC1 (负载电流)

    如果客户不想看到此电流脉冲、则需要手动延迟 IC、IC 将负载施加到直流/直流转换器上。 大多数 IC 都具有使能引脚、可防止它们施加满负载、直到输出电压上升到超过特定阈值。 每个直流/直流转换器的寄存器映射中都有一个可由 I2C 读取的电源正常位。 当 DCDC1的电源正常位= 1时、可打开满负载。