This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:使用 BQ33100

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707330/bq33100-working-with-bq33100

器件型号:BQ33100

 是否可以在 BQ33100中执行块读取操作
如果我想读取0x3b 至0x3f 电容电芯电压表?
我可以执行块读取吗?  
 BQ33100中是否完成了"地址自动递增"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    bq33100支持块读取、但某些位置可能无法读取/写入、具体取决于器件的状态、例如密封、非密封、非密封完全访问。 请参阅数据表中的每个单独模块、以确定在不同的器件状态下它是否可读/可写/不可读。

    当器件处于密封模式([SS]标志被置位)时、DataFlash 命令可能被 NACK。

    有关如何阻止读取的更多信息、请参阅数据表的第8.5.3.2节。

    由于通信基于 smbus、因此 bq33100中不会自动递增地址。 块读取为32字节或更少。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、感谢您的回复。

    如数据表第8.3.7节所述、有2个安全级别(密封和非密封)。
    我没有找到您在上述回答中提到的"未密封完全访问"状态的任何信息。

    我所关心的块读取操作来自 SBS 命令。
    根据我的理解,如果我想从0x3b 读取 SBS cmd 到0x3f (电容器卷5--CapacitorVoltage1),则无法在块读取模式下读取 SBS 命令。

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    MAC 命令可单独发送、其中:

    0x3B ->电容电压5
    0x3c ->电容电压4
    0x3D -> CapVoltage 3.
    0x3E ->电容电压2
    0x3F ->电容电压1

    此致、
    Bryan Kahler