This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1的分辨率

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706710/resolution-of-bq34z100-g1

主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

我对 BQ34Z100-G1有疑问。

您知道该 IC 的分辨率吗?

我们需要知道最小读数电流(mA)。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    在数据表第17页中、"7.3.1.12电流()"
    该只读命令对返回一个有符号整数值、该数值是流经感测电阻的电流。
    它每1s 更新一次、单位为1mA

    当电流为30A 时、该 IC 的读数是否为1mA?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    器件可读取的最小电流在一定程度上取决于电流感应电阻器的尺寸。 该器件在检测电阻器上具有+/- 125mV 压降。

    该器件的默认 CC 死区为5mA、具有10m Ω 感应电阻器。 EVM 上的默认10m Ω 感应电阻器最高可达12.5A。在30A 的工作电流中、需要使用较小的感应电阻器。 当使用小于10m Ω 的感应电阻器时、可能需要增加死区、以防止出现虚假电流读数。

    因此、是的、该器件具有超过1mA 的分辨率、但是、由于设置的死区高于1mA、因此该器件不会读取1mA 的绝对值。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    请告诉我们当检测电阻为5mΩ Ω 时 IC 读取的最小电流。
    当电流为30A 且感应电阻为5mΩ Ω 时、该 IC 的读数是否为1mA?
    请告诉我们电流为30A 且我们想要感测1mA 时的感测电阻值。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们当检测电阻为5mΩ Ω 时 IC 读取的最小电流。
    当电流为30A 且感应电阻为5mΩ Ω 时、该 IC 的读数是否为1mA?
    请告诉我们电流为30A 且我们想要感测1mA 时的感测电阻值。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    该器件以1mA 的步长报告电流。 使用5m Ω 的感应电阻器时、未饱和时的最大电流为25A。 如果30A 电流不常出现短时尖峰、则可以接受、但在其他情况下应使用较低的感应电阻器值。 4m Ω 的感应电阻器能够以裕度处理30A 电流。

    此致、

    此致、
    Bryan Kahler