This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1学习周期有限操作

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705020/bq34z100-g1-bq34z100-g1-learning-cycle-finaly-operation

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好!

借助 BQ34Z100-G1、测试进展顺利。 作出的决定;

1) 1) IT_ENABLE 处于活动状态。 然后设置 VOK 和 QEN。 它使用空的休闲电池充满了 C/3电量。 然后等待2小时。 由于结果 UPDATE_STATUS 为1、因此 OMAX Cell 0更新、最大误差为%3。  

2) 2) I 开始在 C/5放电。 VOK 被置位。   电池电量耗尽后等了5个小时。 然后更新了 Ra 表。 更新了 Qmax Cell 0。 最大错误%1已取消状态2。  

之后我应该怎么做?  何时可以获取黄金映像文件?

我已经处理过这个文档。  

www.ti.com/.../slua597.pdf  

此致、
Faruk Sözüer í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    我很高兴看到您的 FC 位已设置!

    您能否分享有关您的配置的更多信息? 您使用的是什么电池化学成分? 如果使用 LFP 而不是锂离子电池、则学习周期的休息时间会发生变化。 例如、对 LFP 电池完全充电后、请让电池至少休息5小时、以便在放电之前放松。

    成功"了解"该套件后、请遵循本文档中的指南创建用于生产的"黄金映像": www.ti.com/.../slua665

    请注意:本文档目前正在修订、以使用与较新 bqStudio 一致的术语。 EVSW 不适用于 bq34z100-G1。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan;

    感谢你的答复。

    我使用过的 ChemID 1580电池。 单元格名为 NCR18650GA。  使用该电池获得6S7P 的电池。  在这种情况下、设计容量和设计能量变化。

    此外、对于此 ChemID 值、您正在发布的 CHEMID 列表的大小为 Qmax = 3567。  --> Chemdat.txt 文件中的 Chemistry Version 643。

    起始 Qmax 值为35635677x7=24969 (Qmax 值 x 并联电芯)。 这是真的吗? --> slua450第5页第4段。

    辛凯勒里

    Faruk Sözüer í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    这些值将随学习周期而更新。 请在加载化学 ID 并配置监测计后执行学习周期。

    在您的情况下、设计容量=(其中一节电池的容量、单位为 mAh)* 7

    设计能量=设计容量*(其中一节电池的标称电压、单位为 mV)

    此致、
    Bryan Kahler