This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:最小电流测量单位1mA 或10mA 或?? 当电流为30A 时。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707271/bq34z100-g1-current-measure-min-unit-1ma-or-10ma-or-when-30a

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好  

我对 最小电流单位的电流测量有一个非常简单的问题。  

我们想测量 电流直到30A, 是的,这是非常高的电流。

[问题 ]  

    30A 电流测量时的最小电流单位是什么 ?

  是的,我们想知道 测量当前分辨率。

  1mA 或10mA 或???  

抱歉... 非常简单的问题。

注意事项

3月贾斯珀 (  日本的 Sugimoto )  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、三月贾斯珀、

    该器件以1mA 为增量报告值。 当您更改电流感应电阻器的值时、需要更改死区值。 电流感应电阻器上的压降不应超过+/-125mV。

    此致、
    Bryan Kahler