This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:高速4A 600V 高侧/低侧栅极驱动器

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710882/ucc27714-high-speed-4-a-600-v-high-side-low-side-gate-driver

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27712

UCC27714是否支持栅极电阻小于10欧姆的1MHz 开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、

    我是为 UCC27714提供支持的应用工程师、将尽力解决您的问题。
    为了确定 UCC27714是否支持1MHz 运行、需要 MOSFET 的总栅极电荷、因为驱动栅极电荷的损耗将是驱动器 IC 中的主要功率耗散。 在较高的工作频率下、必须了解功率耗散、以根据器件的热阻确定是否会出现过大的温升。
    请参阅 UCC27714数据表(www.ti.com/.../ucc27714.pdf) 第8.2.2节、其中包含计算功率耗散的指南。
    栅极电阻值确实会影响驱动驱动器 IC 中耗散的 MOSFET 栅极电荷产生的栅极驱动功率。 有关更详细的功率耗散估算的信息、请参阅 UCC27712数据表(www.ti.com/.../ucc27712.pdf) 公式18和19。
    估算功率耗散后、根据 UCC27714数据表第6.4节中的结至环境热阻确认温升是可接受的。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

               感谢您的详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、
    您能否在主题按钮上确认我们已解决您的问题?

    谢谢你
    Richard Herring