This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速启动时间解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TPS22971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710935/fast-startup-time-solution

主题中讨论的其他器件:TPS62097TPS22971

大家好、

 

很抱歉打扰你。 我的客户希望调查3.3VIN/1.2VOUT/0.5A POL 解决方案、该解决方案需要支持30us 的启动时间。

我可以有你的建议吗? 感谢您的帮助和时间。

 

谨随信

Redick Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redick、

    我是否了解他们需要 Vout 的斜升时间为30 μ s? 该值是最小、典型还是最大斜坡时间?

    大多数直流/直流转换器都比这慢、因此我建议使用具有 SS 引脚的直流/直流(可保持悬空以实现最快启动)、如 TPS62097、或者建议使用正常直流/直流、然后连接负载开关(可在不到30微秒的时间内开启)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复。 这30us 是典型时间。
    此外、在我查看 TPS62097数据表后、最小启动时间似乎为0.6ms。 您是否有任何其他可满足此要求的解决方案。

    谨随信
    Redick Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Redick、

    我不知道您在哪里看到0.6msec。 有了这个、您可以使 SS/TR 保持浮动、并获得快速启动时间。 这可能仍超过30 μ s。

    我认为最好的解决方案是使用任何直流/直流转换器、后跟一个快速负载开关。 TPS22971符合您的规格。