This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:怠速期间电量监测%跳转

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708053/bq20z65-r1-fuel-gauge-jump-during-idle-time

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50bq20z65GPCCHEMGPCRB

您好!

我们有一个带有20z65电量监测计的4S2P 锂离子电池组。

我们的客户应用要求电池组部分放电、然后在完全放电之前经过更长的空闲时间(12-24小时)。

大约4到6小时后、电量监测计(SBS 屏幕)将跳升约15 - 20%。 虽然不同制造商的某些电池会导致电量监测计下降10-12%。

是否有方法通过固件来控制此行为? 电池组上有5个 LED、我们正在尝试保持充电状态一致。

我已获取有关此行为的数据、或30小时的时间段。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您要重复使用的旧设计吗? 我问的原因是 bq20z65是一种旧的电量监测计、如果是新设计、我建议您使用 bq40z50。
    由于监测计在检测到电池电压在一个小时后放松时正在进行 OCV (开路电压)测量、并且正在根据这些测量值校正 SOC、因此出现跳转。 它使用 OCV 表、该表是在生产过程中加载到闪存中的化学 ID (化学 ID)的一部分。 每个电池模型可能具有不同的配置文件、并需要不同的 OCV 表。 如果您使用不同的电池模型、但使用相同的化学 ID、则似乎它们具有不同的电压曲线、这将解释您的结果。
    您是否完成了为您的软件包开发定制黄金闪存编程文件的完整过程? 这通常涉及确定要使用的化学 ID、在代表性的软件包上运行学习/优化周期、然后提取整个闪存阵列以用于对所有其他软件包进行编程。
    使用这些较旧监测计的总体过程如下: e2e.ti.com/.../128277
    自最初发布以来的一个更新是、我们现在有了名为 GPCCHEM 的在线工具、该工具可用于根据您的数据运行、以确定要使用的最合适的化学 ID。
    其他人请注意:旧帖子中提到的工具和文件类型不是用于 bq40z50等较新监测计的当前工具和文件类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们锁定在该设计中。  我们必须改变细胞并去了摩利克尔。

    我们将要使用的电池类型是2800mAH。 0208 chem ID 与电池规格相匹配、一段时间后、我运行了一个成功的黄金周期。

    电池组正常工作、除非电池组长时间处于空闲状态。 这时电量监测计会跳升。

    我只见过莫利克尔的这个问题。 我们已使用其他电池和相应的化学 ID、但尚未发现此问题。

    是否有任何其他与模具相关的化学 ID 可能对此有所帮助?

    我只能在室温下循环、不确定是否可以使用 GPCCHEM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然可以尝试 GPCCHEM 查看哪些化学 ID 是适合使用的化学 ID。  它只需要室温放电。  但是、如果您希望确保低温电阻准确、则需要进行低温放电并使用 GPCRB 来对化学 ID 进行微调。