This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:OV 和 UV 阈值

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710757/tps3850-ov-and-uv-threshold

器件型号:TPS3850

您好!

如何计算上述 IC 的过压和欠压阈值?

检测电阻器上的电压为3.3V

VitNominal 是什么意思?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janani、

    过压和欠压值由您决定是要监控的标称电压的4%还是7%来决定。 如果您查看下图中的命名规则选项卡、则可以选择所需的选项。 例如、当标称电压为3.3V 时、如果选择4%(G 部分)、则 VIT-将为3.168V、而 VIT+将为3.432V。 同样、VIT-将为3.069V、VIT+将为3.531V、持续7%(H 部件)。

    如果您需要4%、您应该查看的器件是 TPS3850G33。

    如果您需要7%、则应查看 TPS3850H33。

    谢谢、

    Abhinav。