This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53602-Q1:FPWM 引脚上的内部保护二极管

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710747/lm53602-q1-internal-protection-diodes-at-fpwm-pin

器件型号:LM53602-Q1

您好!

我想知道 LM53602-Q1是否在 FPWM 引脚上具有任何内部保护二极管。 如果是、它是连接到 GND、VCC 还是任何其他电源引脚、还是连接到两者? 如果一个二极管位于 FPWM 引脚和电源引脚之间、它是哪个电源引脚? - VIN 还是 VCC?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    是的、LM53602-Q1具有从 FPWM 到 AGND 的 ESD 保护。 从 FPWM 到 AGND。

    Sam