This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616 - DPM 不工作

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710866/bq24616---dpm-is-not-working

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件:BQ2416

我们使用电路板中的电池充电器 BQ2416为锂离子电池充电。 随附原理图。 在这个原理图中、ACSET 被限制为3A。 我尝试验证 DPM,我使用的负载消耗了大约2.5A 的电源电流。 根据设计、充电电流设置为1.5A。

我的适配器能够提供6A 电流。 当我打开 DPM 时实际上不工作,即设备已经消耗了2.5A 电流,现在我连接电池时,根据 DPM,它应该使用有限的电流来充电? 但在这里、它以满充电电流充电、即1.5A。 电流消耗为3.5A。

有人能就此提供您的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

    您能否发送一个示波器截图来显示 Iin、Isys 和 Ibat、与数据表中的图7类似?

    您的 RAC 值为5 mΩ(低于默认值10 mΩ)、可降低 Idpm 调节精度、这可能是此处的一个因素。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品