This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有多个输出的评估/开发板。

Guru**** 1152980 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9444, PMP7804, LM20333, LM21212-1, LMZ22008, LMZ22010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704775/looking-for-evaluation-development-board-with-multiple-outputs

主题中讨论的其他器件:PMP9444PMP7804LM20333LM21212-1LMZ22008LMZ22010PMP

您好!  

我正在寻找一种有效的解决方案来为我们的测试卡供电、以便在辐射下进行测试。  
每个测试卡都具有5个不同的 FPGA (Xilinx、Altera、Microsemi),每个 FPGA 都有4个... 6个不同的电源轨(1.0... 3.3V、最大3A)。 因此、我们需要大约80个直流/直流稳压器、以便在50米的距离内为所有员工供电
提前感谢、  
帕维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel 您好、感谢您发帖。
    TI 的参考设计位于此处:
    www.ti.com/.../index.html

    其中大多数都不是可购买的硬件、而是已经过构建和测试的成熟设计示例。
    请在此处查看一些想法。

    我们的 IC 具有评估模块、可以购买 EVM。
    从电源管理主页开始;
    www.ti.com/.../overview.html

    使用电源快速搜索查看一些解决方案。
    如果有 EVM、则在每个 IC 或模块的产品文件夹中都有一个获取 EVM 的位置。

    关于50米距离的辐射测试、TI 的航天与 HiRel 小组可能会为您提供帮助。
    如果需要、我可以将它们循环到该线程中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ed、
    感谢您的反馈。
    遗憾的是、通过快速搜索、我没有找到任何符合我们规格的产品。 即使是简单的请求:输入5... 48V、第1个输出:1.0V、3A、第2个输出:1.8V、3A 提供0结果。
    关于 HiRel Group、我们不打算使用硬化器件来实现电源解决方案。
    但无论如何、也可以从他们那里获得一些反馈。
    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pavel、您在这里需要的确切规格是什么;

    即使是简单的请求:输入5... 48V、第1个输出:1.0V、3A、第2个输出:1.8V、3A 提供0结果。

    VIN = 5V 或48V?

    如果这意味着5V 至48V 输入、这在某种程度上是不现实的。

    具有该宽输入范围的设计并不常见。

    I 输入5V 输入、第1个输出:1.0V、3A、第2个输出:1.8V、3A

    10项结果。

    如果您需要48V 输入、则应先将48V 降压转换为更低的值、如5V。

    您还可以将规格输入到 Webench 中。
    输入要求、然后创建项目。

    这是我刚才创建的可共享设计。  5V 至1V 3A 和1.8V 3A
      

    在 TI.com 上可以通过多种方法来启动和创建设计。
    这会有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的反馈。

    最后,我找到了一款完全符合我们需求的产品: 适用于 XilinxRegisteredKintexRegisteredUltraScaleTm的电源解决方案,

    www.ti.com/tools/PMP9444

    唯一的问题:此电路板是否通过长电缆进行了测试(在我们的测试案例中、负载位于距离电源50m 的位置)

    我们可以订购多个电路板 PMP9444吗?

    我们的 FPGA 测试套件包括:

    • 3 Xilinx Kintex UltraScale
    • 3 Xilinx Zynq-7000
    • 3个 Altera Cyclone V SoC
    • 3 Microsemi PolarFire
    • 3 Microsemi IGLOO2
    • 3 Microsemi ProASIC3.

    虽然这些器件中的电源轨与 Kintex UltraScale 略有不同、但可以调节电源轨电压、不是吗?

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pavel、您好、很高兴您找到了一种可以为您的负载供电的设计。
    我可以向您保证、此测试未使用50米电缆进行、也不可能使用50米的距离。
    有许多低压、高电流、电源轨会因长时间连接而受到很大影响。

    其中许多电压轨没有遥感功能、因此将10A 向下推拉电缆的电阻会导致负载上的高损耗和压降。
    该距离还会在这些电源轨上引起噪声拾取。
    FPGA 需要低噪声、经过良好调节的电源才能正常运行。

    您的终端产品必须在同一 PCB 上或至少非常靠近 FPGA 负载的位置安装电源。
    应使用与实际配置非常相似的设置来完成测试、否则结果无效。

    如 PMP9444文件夹中所述、完全组装的电路板仅用于测试和性能验证、不可出售。
    为客户提供了一切以制作自己的 BOM、原理图、电路板文件、但实际硬件不可购买。

    是的、可以针对不同的电压和电流修改设计。
    欢迎客户根据需要更改设计以满足其需求。

    在适当考虑和验证的情况下、FPGA 负载可能与50米外的电源配合使用。
    但是、这本身就是一项练习、让系统在受到辐射干扰之前正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我可以向您保证、此测试未使用50米电缆进行、也不可能使用50米的距离。
    有许多低压、高电流、电源轨会因长时间连接而受到很大影响。
    请参阅附件中与我们相似的测试案例中的错误(对于 stin 员工而言、这种情况要简单得多)。
    在本测试案例中、Kintex FPGA 通过40m 电缆供电(请参阅幻灯片7)。
    嗯、他们使用 了"通用" 4通道电源  GW-Intek GPD4303S
    那么、为什么"通用"电源不能用于专用电源、即  PMP9444 板?
    此外  、PMP9444 可确保正确的电源序列、 GW-Intek GPD4303S 可能不是这样
    其中许多电压轨没有遥感功能、因此将10A 向下推拉电缆的电阻会导致负载上的高损耗和压降。
    我已经查看 了 tidr850 文档(原理图)、例如 、对于核心 VCCINT -最重要的电压轨、存在电流感应。
    您的终端产品必须在同一 PCB 上或至少非常靠近 FPGA 负载的位置安装电源。
    应使用与实际配置非常相似的设置来完成测试、否则结果无效。
    不幸的是,由于辐射环境,这是不可能的 而空间评级的监管机构非常昂贵、远远超出了我们的预算。
    如 PMP9444 文件夹中所述、完全组装的电路板仅用于测试和性能验证、不可出售。
    为客户提供了一切以制作自己的 BOM、原理图、电路板文件、但实际硬件不可购买。
    是的,我认为这是可以的,但我们可能可以找到一些解决方案吗?
    整体测试人员必须为10月做好准备、现在我们集中精力进行测试程序、而对于电源卡、我们没有资源。
    感谢您的理解。
    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    由于电缆长度较长、因此出现噪声导致的操作错误的可能性较高。
    如果您的目标是使其运行、运行代码、您可能会看到错误。
    如果您的目标是在您给辐射剂量的同时让系统通电、那么您有更多选择。

    比如通用电源。 (附件未生成)

    您可以使用模块制作您的电源。
    PMP7804参考设计提供为 XilinxRegisteredKintexRegistered7系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 此设计利用 Simple Switcher 电源模块以及 LM2121x 低电压同步降压稳压器来实现"易用性"和更短的设计周期。 此设计针对12V 输入进行了优化。

    它使用:
    LM20333
    LM21212-1
    LMZ22008
    LMZ22010

    http://www.ti.com/tool/PMP7804


    您可以为此处使用的模块购买评估板。
    模块更易于使用。
    我认为这种方法是可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    感谢您的反馈。

    由于电缆长度较长、因此出现噪声导致的操作错误的可能性较高。  
    如果您的目标是使其运行、运行代码、您可能会看到错误。
    如果您的目标是在您给辐射剂量的同时让系统通电、那么您有更多选择。

    我们的目标当然是让我们的设计运行。

    但测试人员可能会提供屏蔽电缆、因此应注意降低噪声的影响。

    比如通用电源。 (附件未生成)

    您是指附件幻灯片中显示的测试用例?

    是的、在第一个版本中、它们只回读 FPGA 配置、但在第二个版本中、它们计划测试收发器、因此会运行某种设计仿真。

     PMP7804 参考设计提供为 XilinxRegisteredKintexRegistered7系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。

    坦率地说、我不明白为什么 PMP7804更适合我们的情况?

    我们需要电流监控... 我在 PMP7804上没有看到此选项、而 PMP9444提供 PMBus 接口。

    此外、购买多个评估板、每个评估板具有一个法规、将产生100多个评估板。 板... 难以管理。

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我们已检查 BOM 列表:有些组件已停产。

    我们能否找到从 TI 购买 PMP9444电路板的安排。

    感谢 adavnce。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    PMP 设计不可销售。
    它们是旨在展示如何设计电源的参考设计。
    由于该 PMP 中的某些器件可能已停产、因此您需要找到合适的替代器件。

    我提出了几个展示设计方法的 PMP。
    最简单的方法是查找具有光绘文件和设计文件的参考设计、并自行创建。

    如网络上所示、根据设计文件构建 PMP 时将满足规格要求。
    但是、用户在使用时会对设计承担全部责任。
    欢迎客户使用这些工具构建自己的。

    可为某些器件购买评估板。
    电源 IC 具有用于演示其功能的 EVM。
    您可能会发现一些可购买的 EVM 可满足主要电源要求。