请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 BQ76PL455A、 BQ76PL536
尊敬的 TI:
我对并行和串联(BQ76940 + BQ78350-R1)的连接组合很少有疑问。 当直流总线达到更高电压时、我们是否必须隔离 SMBus? 我们计划实现高达500-600V 的直流总线。 请务必分享有关并行和串联连接的任何应用手册或设计注意事项。
*我将有一个微控制器(可能是 Hercules MCU)连接到 SMBus,从多个 BQ78350-R1中提取数据。
此致