This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:EVM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710855/bq78350-evm

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ76PL455ABQ76PL536

尊敬的 TI:

我对并行和串联(BQ76940 + BQ78350-R1)的连接组合很少有疑问。 当直流总线达到更高电压时、我们是否必须隔离 SMBus? 我们计划实现高达500-600V 的直流总线。 请务必分享有关并行和串联连接的任何应用手册或设计注意事项。

*我将有一个微控制器(可能是 Hercules MCU)连接到 SMBus,从多个 BQ78350-R1中提取数据。

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于直流总线电压将非常高的应用、我建议使用 bq76PL455A 或 bq76PL536。 这些器件是可堆叠的、用于高电压应用。

    此致、
    Matt