This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A47:使用 TPS7A4701模拟设计

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710622/webench-tools-tps7a47-simulating-design-with-tps7a4701

器件型号:TPS7A47

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户尝试使用 webench 来仿真设计、在 其中将 TPS7A4701置于开关之后、为一些敏感的射频电路提供干净的28V 输出。 无论出于何种原因、唯一启用 webench 的版本是 TPS7A4700、其输出电压最高可达20V。  

我们是否有某种方法可以在 webench 中对此进行仿真?  

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请注意、由于 TPS7A4701器件未 启用 Webench、因此您无法对这些设计进行仿真。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、没有计划启用 webench?

    接下来、我将指导客户仅使用 TINA 或订购电路板。  

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Brian、目前没有启用器件的计划。

    谢谢、此致、
    阿图尔