This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:您能帮您检查原理图吗?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23751, TPS23754, PMP6812, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709867/tps23754-could-you-kindly-help-to-check-the-schematic

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23751PMP11254PMP6812TPS23756

降级:

请帮您检查原理图吗?

e2e.ti.com/.../8726.POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    在让我们的工程师查看原理图之前、我注意到您正在设计具有正激式变压器的反激式转换器。 您能否确认您的输入电压范围、输出电压、输出电流和效率规格是多少? 我们可能会为您推荐优化的 PD 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是反激式、输入电压范围为42.5V-57V、输入最大电流为600mA、输出电压为12v、输出电流为2A、选择的变压器匝数比为1.77: 1芯片占空比在37%到50%之间、这个原理图应该没有问题、细节需要 TI 的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    如果是这种情况、请查看我的以下评论:

    D7向后(阴极需要位于 RTN 上)
    可以考虑使用更快速的二极管 D5、如 MMSD4148
    对于 U2、您可以考虑 A 版本 CTR
    C33看起来很低。 建议启动1uF。
    对于 Bob Smith 端接、建议使用10nF 电容、并且需要有一个连接到底盘接地的 HV 电容。

    如果您正在寻找适合您规格的已知工作设计、我建议您查看以下 TI 参考设计:
    使用 TPS23751的 PMP11254
    使用 TPS23754的 PMP6812

    请注意、TPS23756主要设计用于宽输入应用(12V 输入)。