This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5110:有关 LM5110的驱动器#39;s 输入电压电平的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710254/lm5110-a-question-about-driver-s-input-voltage-level-of-lm5110

器件型号:LM5110

大家好、我是 TI 的 FAE、我的客户有关于 LM5110的问题

从数据表中可以看出、LM5110的 IN_A 和 IN_B 引脚的最大输入电压电平 为"IN 至 IN_REF -0.3-15V"  

那么、我们只需要考虑 IN 和 IN-REF 之间的电压? 不需要考虑 IN 和 VCC 之间的电压?

例如:

如果我们连接 IN_REF 和 VEE、IN 为12V、VCC 为9V、那么器件也可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    感谢您的支持! 将应用程序与此设备进行即时通信。

    数据表应显示输入电压电平不受电源电压限制、但不受电源电压限制。 因此、我认为该器件在 VCC 的输入端具有钳位二极管。 因此、如果输入电压大于 VCC、则该二极管将在此期间导通并使器件加热更多。 尽管器件仍应正常工作、但仍需考虑更多功率耗散。 让我确认 LM5110具有这些二极管、我将在明天向您更新。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey、

    非常感谢您的回复。

    您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin、

    进一步查看 DS、不清楚输入是否受 VCC 电压限制。 不过、我确实看到输入可以高达 VCC。

    由于 DS 未声明输入或受 VCC 限制、因此很可能不会这样做。

     

    要检查是否有内部 VF 将输入钳制到 VCC:                                                                            

    将 VDD 设置为~8V 并将14V 注入输入、测量流入输入引脚的电流并确认 VCC 保持在8V。

    这将确认从输入到 VCC 没有二极管。

     

    如果存在二极管:

    如有必要、您可以使用分压器降低输入电压。

    请告诉我测试的结果、或者如果您需要测试帮助、请告诉我。

    谢谢、