This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65911:如何更改默认序列和电压设置?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710925/faq-tps65911-how-to-change-the-default-sequence-and-voltage-settings

器件型号:TPS65911

使用 TPS65911进行设计时、您可能需要选择不同于 TPS65911器件之一引脚提供的默认配置的 EEPROM 设置。  您可以更改默认配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65911 EEPROM 配置在 TI 工厂编程、因此无法在终端应用中修改。  但是、有几个选项可以使用具有不同序列或电压设置的 TPS65911器件。

    1. "Test Boot"函数可与电路板上的微控制器结合使用、通过将 BOOT1引脚悬空来实现。  在这种情况下、会绕过所有上电序列、输出将关闭。  微控制器可以按顺序向 TPS65911发送 I2C 写入、以手动对电源轨进行排序。  例如、将 VDD1输出电压设置为1.05V、然后启用 VDD1。  将 LDO1设置为1.8V、然后启用 LDO1。  通过这种方式、应用程序可以设置默认电压和电源序列。
    2. 如果现有配置足够接近您所需的要求、您可以在启动后更改输出电压。  例如、如果您只需要将单个输出电压从1.1V 更改为1.2V、则可以在1.1V 时使用默认 EEPROM 启动、然后使用 I2C 将输出电压配置为1.2V。

    要查看现有 EEPROM 配置及其支持的处理器、请参阅 TPS65911产品文件夹的"用户指南"部分。