This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:充电电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710852/bq24092-charging-current

器件型号:BQ24092

尊敬的:

我们的 CTM 会发现充电过程中使用 BQ24092更改了充电电流。

它们将充电电流设置为1A。 充电过程开始时,电流为950mA;2秒后,电流变为600mA。
它们测试5000个套件、100个套件出现此问题。

您能帮助检查其他 CCMS 是否满足此问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有几个原因可能会导致这种情况、首先要检查的是器件温度。 热调节-如果器件过热且输出电流减小。 当芯片温度达到125C 时、单元将进入热调节并且到电路板的结温为44.9 C/W 根据输入电压的不同、功率耗散可能很高。