This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:是否可以使用 FB 引脚上的固定电阻器值更改输出电压?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710647/lm27402-can-change-output-voltage-with-fixed-resistor-value-at-fb-pin

器件型号:LM27402
主题中讨论的其他器件: LM10011

您好!

 FB 引脚上的电阻器(Rfb1、Rfb2)值固定时、可以更改 LM27402输出电压吗?

如果可以更改、如何更改输出电压?  

请检查并告知我。

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基
    您可以使用另一个以 PAR 为单位的 Rfb2电阻器来更改它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    您可以使用另一个并联的 Rfb2电阻器来更改它、并通过使用逻辑 FET 来确定包含该值的方法。 另一种选择是使用 LM10011等器件从 FB 引脚注入或消耗电流以更改电压。
    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    是否有任何方法可以在不添加组件的情况下更改 LM27402输出电压? 比如 PWM 控制等等...?
    添加 Rfb2是更改输出电压的唯一方法?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过馈送到 FB 引脚的 RC 滤波器进行 PWM 控制也是可行的。

    此致、
    Mathew