This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:现场 IC 故障

Guru**** 2391125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707154/lmz21700-ic-failure-in-field

器件型号:LMZ21700

您好!

我们在汽车应用中使用此 IC 将+12V 电池轨转换为1.8V、并观察到故障。 引脚4和接地之间的输出阻抗为4欧姆、输出电压为零。  您是否知道可能导致此故障的任何情况。 PCB 上没有其他故障、绕过此 IC 后、电流消耗和性能恢复正常。

谢谢、

Sriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sriya、

    您能否提供电路的原理图和 PCB 布局? 我想对其进行回顾以了解应用。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sriya、

    我将关闭此主题、因为它已在另一个 E2E 帖子中解决。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。