This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:断电序列上的 Vout 不稳定问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TPS61232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705107/tps61232-problem-for-unstable-vout-on-power-off-sequence

器件型号:TPS61232
主题中讨论的其他器件:TLV62080

当 TPS61232 (和 TLV62080)电力线的断电序列时、TPS61232和 TLV62080的其中一个输出电压不稳定。

请告诉我断电不稳定的原因以及建议的措施。

【其他信息】

μ・电源线附在方框图下方;

・TPS61232原理图和波形附在下方

・当 TPS61232设置迟滞时、1.8V 输出线清零。 ※Vin_off = 2.4V、Vin_on = 3.5V

但 TPS61232输出电压不清零。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否测量 TPS61232的 EN 引脚波形? 器件应从输入波形中关断
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀-圣

    感谢您的回复、

    您是否希望为配置的迟滞版本提供 EN 引脚波形?
    如果是、客户将测量波形、请稍等片刻。

    关于未配置的迟滞版本、我认为 EN 波形与 Vin 波形相同。
    因为 EN 引脚通过0Ω Ω 电阻连接到 Vin。

    【其他信息】
    4.5V~5V 输入电压由另一电路板的5V 电源供电、该电源不稳定。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 带迟滞版本的 EN 的波形。
    在 EN 连接 VIN 的情况下、该器件将在 VIN=2V 时关断、并在 VIN=2.1V 时导通。
    因此、看到该器件的启动/关断并不意外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣

    我得到了具有迟滞版本的 EN 的波形、请参阅下面的附件。

    ※两个电压标度均为1V/div、时间标度为10ms/div 和1.4ms/div (缩放)。

    如果有任何注意到的问题、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 信号显示 TPS61232已禁用。 您能否测量 TPS61232的 SW 引脚以检查 VOUT 斜升是否由 TPS61232的开关引起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣

    感谢您的建议、我附加了开关电压低于的波形、

    顺便说一下、Cin 向47μF×2添加了22.6μF Ω、我看起来 Vout 摆幅变大了。

    结果是否有任何提示?  

    我想 TPS61232断电问题会受到将零占空比模式切换到 PWM 模式的影响。

    请告诉我您对我的猜测有何看法?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San

    很抱歉,但我不同意你的说法。 从波形中可以看出、当 VIN 低于设置电压时、TPS61232停止开关。 这就是我们看到 VOUT 降低的原因。 TPS61232停止开关后、SW 引脚中的电压等于 VIN。

    由于 SW 未切换后 SW 电压低于 VOUT、VOUT 的斜升不是由 TPS61232引起的、而是系统中连接到 VOUT 引脚的某个位置产生的能量。 请帮助检查连接到 TPS61232 VOUT 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀-圣

    感谢您的回复、
    我已确认 Vout 连接、请参阅下面的内容。
    ・3.3V:CPU、FPGA、FlashROM、EEPROM、传感器、逻辑 IC
    ※3.3Vout 线与47μF μ F 电容器连接。
    ・1.8V:CPU
    ・1.5V:DDR3
    ・1.0V:CPU

    顺便说一下、5Vin 由低于交流/直流电生成。
    product.tdk.com/.../info

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San

    感谢您的详细介绍。 其他电源轨似乎不应导致5V 电源轨斜升。 我是否可以知道5V 输出轨(TPS61232输出)连接了什么?

    我们是否可以断开5V 电源轨的系统负载、然后使用电子负载代替系统负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣

    5Vout 行已更新、请参阅下面的内容、

    ※抱歉、先前的客户方框图错误、以下是正确的。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San

    很抱歉、您的最后一个回复缺失。
    您能否测量每个降压转换器的 SW 电压以及 VOUT? 我想检查 VOUT 上升是否由降压转换器的反向能量引起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    您还可以测量每个降压转换器的电感器电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀-圣

    感谢您的建议、

    我的波形附在下面;

    由于客户电路板和示波器情况的原因、仅捕获3.3V 线路的电感器电流。  

    ※CH1 (黄色):5V 升压输出、 CH2 (浅蓝色):1V 降压输出、 CH3 (红色):1.8V 降压输出、 CH4 (绿色):1.5V 降压输出、  

      Ch5 (橙色):3.3V 降压输出、 Ch6 (蓝色):3.3V 降压电感器电流  

    客户希望、测量的想法是仅更改电阻器或电容器值、这是可能的吗?

    我认为这种测量方法是在降压直流/直流上添加反向保护二极管、对吗?   

    请告诉我任何衡量的想法。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satoshi

    如果在每个降压转换器的输入端添加二极管、则更容易找到根本原因。
    2.另一种解决方案是在升压转换器的输入电压关闭时通过 EN 引脚禁用降压。