This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:ucc28740噪声

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706277/ucc28740-ucc28740-noise

器件型号:UCC28740

大家好、感谢您的支持。

我们正在使用 ucc28740设计超低功耗 PSU

遗憾的是、我们看到的噪声为5.5k、17khz、大约为500uV。 我们发现反馈网络是负责反馈网络的网络(通过更改反馈点,噪声消失,并在不同频率下衰减)。 我们看了计算结果、反馈网络似乎计算不当、不适合 UCC 28740
您能否帮助您在2型补偿器上进行正确的计算? 我们尝试了在线工具、但它不适用于我们的低噪声 PSU

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    感谢您关注 UCC28740。 您能否解释一下"更改反馈点"是什么意思? 您是指更改反馈网络中的组件值吗? 您可以分享您的原理图吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    我只是想检查您是否仍在寻求有关此问题的帮助。 如果您还有其他需要、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    自您首次发布以来已有几周时间、因此我将继续并结束此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫