This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:关于电感器电流模式(CCM/DCM/CrM)

Guru**** 2493535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709408/ucc28063-about-inductor-current-mode-ccm-dcm-crm

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28056

您好!

 

关于 UCC28063上的电感器电流模式、我的客户提出了一个问题。

(问题)

此器件支持 DCM 或 CRM 吗?

数据表上似乎只有对 CCM 的描述。

以防万一。 我要问这个。

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAO_2199、

    感谢您关注 UCC28063。 此控制器支持 CRM (转换模式)。 但是、该控制器不支持 CCM。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢你的答复。

    UCC28063:
    CRM ->受支持。
    CCM ->不支持。
    DCM ->不支持。
    我的理解是正确的?

    此致、
    TAO 2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao2199、

    UCC28063被设计成在 CRM 模式下运行。 然而、在极轻负载时有可能进入 DCM 运行模式。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    其他问题

    (1)根据 UCC28063数据表(第1页)、似乎支持 CCM。(如下)

    这种说法是否正确? 我很困惑,哪一个是正确的?

     


     

    (2)关于在 UCC28063上切换 CRM 和 DCM。

    原理是否与 UCC2056 (UCC2805x)相同?

    (如下:UCC2056数据表、第14页)

     


    此致、

    TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     

    您是否会告诉我 UCC28063上 CRM 和 CCM 的当前状态?

     

    此致、

    TAO 2199

     

    您好 Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TAO_2199、

    第一页比较交错转换模式 PFC 与单相 CCM。 它表示交错转换模式 PFC 通常比单相 CCM PFC 具有更好的效率。 UCC28063支持交错转换模式。

    UCC28056更多地是混合 DCM/TM 控制器、旨在以 DCM 中轻负载运行。 这与 UCC28063不同。 UCC28063具有一个最大频率设置。 从重负载到轻负载、转换模式 PFC 的开关频率会增加。 随着负载进一步降低、您可以达到最大频率设置、这将延迟下一个栅极导通。 该延迟将导致 DCM 运行。

    此致、
    本·洛夫